This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:与 TMS570LS1224和代码兼容性的差异

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1246727/tms570ls1114-difference-to-tms570ls1224-and-code-compatability

器件型号:TMS570LS1114

尊敬的支持论坛:

我不禁要问、TMS570LS1114和1224之间的确切差异是什么。

=>根据我的理解、只有闪存的大小是不同的。  

那么、假设在假设闪存大小没有问题的情况下、在1114上工作的任何代码都可以在1224上运行、而无需进行任何更改吗?  

此致、谢谢

塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastain:

    Unknown 说:
    据我所知,只有闪存大小不同。  [/报价]

    除了闪存和 RAM 存储器大小的差异外、这两个控制器之间没有其他差异。

    这些控制器也是引脚对引脚兼容的。

    [quote userid="441238" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1246727/tms570ls1114-difference-to-tms570ls1224-and-code-compatability 这样、我可以假设在1114上工作的任何代码都可以正常工作、而无需在假设的条件下更改1224闪存大小就没问题吗?  [/报价]

    是的、1114中的工作代码在1224中也能正常工作。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。