This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:使用 M4F 内核访问主域外设

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1244306/am2434-accessing-main-domain-peripherals-with-the-m4f-core

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

各位专家、您好!

我正在尝试从 M4F 内核访问主域外设(如 ADC)。 没有与此相关的文档。

您能帮助我、给我一个 M4F 上 ADC 集成的实施示例吗?

SysConfig 将来会不会支持该功能?

此致、

罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    由于延迟太高、不建议从 M4访问主域外设。 同样、我们在 SDK 中不支持该功能。 也没有支持的计划。  

    此致、

    普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasad、
    感谢您提供的信息。 是否仍可以为我提供一个实现示例以用于测试? 我想自行测试延迟的影响。
    此致、
    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    遗憾的是、我们没有可以分享的测试案例。 我们的示例是在我们的设计/验证环境中、不容易共享格式。  

    此致、

    普拉萨德