主题中讨论的其他器件: TMS570LS1224
您好、团队成员:
我的案例是:我有一个 LAUNCHXL2-TMS57012、我正在设计一个原型、其中我使用与 LaunchPad 相同的 MCU (TMS570LS1224)。
我的想法是在原型中使用 launchpad 调试 MCU。 我要通过 USB 将计算机连接到 Launchpad、并通过 J1连接器将 Launchpad 连接到 PCB、具体步骤如下:
-将 J1连接器放在 launchpad 上
-为 Launchpad 提供来自我的 PCB 的5V 和 GND
-在我的 PCB 上、放置一个连接器来接收 Launchpad 的 J1信号
-将这些信号路由到我的 PCB 的 MCU ,就像在 launchpad 中一样
根据我看到的内容、我会将 CCS 项目上传到这两个 MCU。 但是、由于我不会在 launchpad 上使用这种方法、因此我无关紧要。 我认为在连接电路板的情况下运行程序时有什么问题、但在我分离电路板后、应该能正常工作、对吧?
这会起作用吗? 在此过程中、我是否需要采取任何其他预防措施?
提前感谢、
吉尔埃尔梅·皮萨亚