This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:Quesrion 关于 TMDS243EVM。

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MCU-PLUS-SDK-AM243X, TMDS243EVM, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1245339/am2434-quesrion-about-tmds243evm

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:MCU-PLUS-SDK-AM243XTMDS243EVMLP-AM243

我正在尝试使用最新的 MCU-PLUS-SDK-AM243X 来测试 EtherCAT。 我了解使用 LP-AM243时需要版本 E3。 使用 TMDS243EVM 时、修订版是否有任何规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    Unknown 说:
    我要尝试使用最新的 MCU-PLUS-SDK-AM243X 来测试 EtherCAT。 我了解使用 LP-AM243时需要版本 E3。 使用 TMDS243EVM
    时、版本是否有任何规格

    这样才能实现正确的配置。 您在运行示例时是否会遇到任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在将来购买 TMDS243EVM。 我想确认购买 TMDS243EVM 时是否需要修订版规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了你的观点。 您需要确保它是 E3版本、应该没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。
    从互联网购买 TMDS243EVM 时、我无法指定版本。
    是否有可靠的方法可以购买 TMDS243EVM 版本 E3"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takuya:

    TI.com 上的最新版本为 E3版本。 让我们的营销团队确认一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takuya:

    TMDS243EVM 是 HS 版本。 之前我们使用的是 TMDS243GPEVM、它是 GP 版本、已从 TI.com 停用。

    谢谢

    凯瑟琳·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Katherine San

    HS 版本的 Mouser 上是否提供这些电路板? 从 TI.com 购买产品需要多长时间才能交货?

    此致、
    藤川拓也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takuya:

    是的、我刚刚查看过、Mouser 也提供了该工具。 从 TI.com 发货通常需要2~3天。

    谢谢

    凯瑟琳·李