This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSM0L1306

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1247209/mspm0l1306-msm0l1306

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SysConfig

无论优先级如何启用中断都会停止我的 SysTick 中断的工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:

    您能提供更多关于这个问题的信息吗?

    您的项目使用的是哪些版本的 SysConfig 和 M0 SDK?

    您是测试示例还是运行自己制定的程序? 如果你能的话,可以尝试从 M0 SDK 运行 SysTick 示例(SysTick _periodic_timer),我看到它启用中断,它似乎在我的最后起作用。 让我知道测试的结果。

    此致、

    格雷戈