This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:SysConfig 工具中的 BSL UART 引脚配置是否正确?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0G1107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1245484/mspm0g1107-is-bsl-uart-pin-configuration-correct-in-sysconfig-tool

器件型号:MSPM0G1107
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507、

您好!

我想将 UART0用作 BSL UART。 以下是 UART0的引脚多路复用器:

但是、为什么 BSL 选项卡中的引脚编号是21和22? 是这样吗?

谢谢。

此致、

贾斯廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、

    Pad 指的是 BSLPIN_UART 寄存器中 PINCMx 的值

    请参阅下面的数据表

    收发器、来自 TRM

    默认 BSL UART 引脚已经是 PA10和 PA11、因此、除非您要实现辅助 BSL、否则您无需触碰非主模块。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    BSL 是否可以更改为 UART1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、

    是的、应该是可以实现的。 但是、请不要忘记更改引脚以匹配 UART1、如下图所示。

    此致、

    迭戈·阿巴德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diego:

    谢谢。

    SDK 中是否有 BSL 示例?

    我正在设计用于客户项目的演示板。 最好确认 BSL 功能、否则电路板将无法工作。

    谢谢。

    此致、

    贾斯廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、

    在 MSPM0G3507的 SDK 中、我们有 BSL 示例、但遵循 MSPM0G1107上的代码的相同结构应很容易。 这些示例位于 Resource Explorer 的以下路径中:

    基于 ARMRegistered的微控制器/嵌入式软件/ MSPM0 SDK (1.10.00.05) / 示例/开发工具/LP-MSPM0G3507LaunchPad/引导加载程序(BSL)

    您应该会看到三个项目、可用作参考。

    此致、

    迭戈·阿巴德