大家好、
在 mcu_plus_sdk_am273x_08_05_00_24中、看门狗 RTI 输入时钟的默认值是什么(分频器默认值是0X777、源= 0x222、应该是25MHz?)?
然后我使用 API 更改分频器、使用下面的配置、我们可以看到分频器设置为0xFFF。
SoC_rcmSetPeripheralClock (SOC_RcmPeripheralId_MSS_WDT、SOC_RcmPeripheralClockSource_SYS_CLK、12500000);
但是、我使用 下面的 API 将分频器更改为2MHz、借助下面的配置、我们可以看到分频器设置为0x333。 与2MHz 不匹配。(看起来喜欢溢出)
SoC_rcmSetPeripheralClock (SOC_RcmPeripheralId_MSS_WDT、SOC_RcmPeripheralClockSource_SYS_CLK、2000000);
此输入时钟分频器的数据范围是0x0-0xF 吗? 在 TRM 中、这是一个12位寄存器、因此需要在此处进行确认。
谢谢。
韦斯利