This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:使用 TAU 的测试序列在尝试连接到目标时异常终止

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SAFETI-HALCOGEN-CSP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1242670/safeti-halcogen-csp-test-sequence-using-tau-terminates-abnormally-when-it-tries-to-connect-to-the-target

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP

您好!

我的原始问题在以下主题中、但现在它已锁定:-

SAFETI-HALCOGEN-CSP:使用 TAU 的测试序列在尝试连接到目标时异常终止-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

我的问题如下:

我们正在使用 SAFETI-HALCOGEN-CSP 来使用 TAU 运行单元测试、但测试序列在尝试连接到目标时会异常终止。

我们正在使用:

  • Hercules TMS570LC43x 开发套件
  • SAFETI-HALCOGEN-CSP 04.07.01
  • Tau 01.00.00
  • LDRAUnit-TI-Qual 9.4.3
  • 操作系统 Windows 10

Tau 的输出似乎可以,如下所示:

测试顺序:\Test\GIO\UnitTest
正在生成 Makefile...通过...
正在生成 TCF 文件...通过...
验证并构建测试序列...
构建成功...
正在执行测试案例...
测试执行已完成...

不过、当它应该执行测试用例时、当命令窗口出现时、它应该连接到目标并加载并运行软件、实际上它所做的是几乎立即关闭命令窗口、然后完成执行。 而不实际运行测试用例。

Debug 目录中的 CompileLog.txt 文件不包含任何错误。

UnitTest  目录中的 Log.txt 文件不包含任何错误。

我们已尝试在两台不同的 Windows 10 PC 上运行 TAU、并且在这两台 PC 上都有相同的行为。

因此、τ 尝试连接至目标时似乎出现问题。

您是否知道可能会出现什么问题?

我们仍然有这个问题、我想知道我们是否可以提供一些建议?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我们已着手解决您的问题、并将很快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    您在此问题上是否取得了进展?

    谢谢你。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我几年前按照 CSP 用户指南中的说明运行一次测试:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    这是我所发现的。

    C:\ProgramData\LDRA\LDRAUNIT-TI-QUAL9.4.3.INI 包含路径"C:\ccs1011\ccs\tools\compiler\ti-CGT-ARM_20.2.1.LTS\bin\scripting\examples\loadti"
    我的 Windows 10笔记本电脑上不存在此路径。
    在我的笔记本电脑上、它位于 C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\scripting\examples\loadti

    LDRA_execute.bat 包含行集 DEBUGSERVER_ROOT=C:\ti\ccs1011\ccs\tools\compiler\ti-CGT-ARM_20.2.1.LTS\bin\ccs_base\DebugServer\
    但我的笔记本电脑上没有该路径。
    在我的笔记本电脑上为 C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base

    更改这些值可以解决我的问题。

    此致、

    安德鲁