This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM263X:带 LWIP 和 C++的简单 TCP 服务器

Guru**** 2223470 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1238926/mcu-plus-sdk-am263x-simple-tcp-server-with-lwip-and-c

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM263X
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好  

有人可以提示我如何处理这个未解析的变量错误吗?

我正在尝试根据 Resource Explorer 中的"Hello_world.cpp"示例构建 C++应用程序。 我现在想添加 TCP 功能、并对一个简单的服务器进行编程。

因此、我正在使用 LWIP 堆栈、也可以在"enet_cpsw_tcpserver_am263x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang"示例中使用。 我复制了 SysConfig 1:1。

由于这个未解析的变量 EnetApp_driverOpen(),我的 C++类无法编译。 不管这个对象是在 SysConfig 中构建的、我的/Debug/syscgf 文件夹中都有一个"ti_enet_open_close.o"文件。

只要注释掉带有"EnatApp_driverOpen"的行、My Network 类就会看起来如下图所示、并在进行编译。

Fullscreen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#pragma once
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
#include <string.h>
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
/* lwIP core includes */
#include "lwip/opt.h"
#include "lwip/sys.h"
#include "lwip/tcpip.h"
#include "lwip/dhcp.h"
#include <networking/enet/utils/include/enet_apputils.h>
#include <networking/enet/utils/include/enet_board.h>
#include "ti_board_config.h"
#include "ti_drivers_open_close.h"
#include "ti_enet_config.h"
#include "ti_enet_open_close.h"
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



我也不确定是否必须使用 cplusplus 标志重新编译整个库?

感谢您的支持!
克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我尝试在本地重现此问题、我会记下需要遵循的步骤、您可以检查是否错过了导致错误的某个步骤:

    1.参考开箱即用的 hello world 示例
    2.添加 app_cpswconfighandler.c 和  app_cpswconfighandler.h  文件保存至项目文件夹。
    3.复制您提到的 example.syscfg 文件。
    4.修改项目 makefile 并在要编译的文件列表中添加 app_cpswconfighandler.c。 添加 Enet 和 LwIP 包含路径、makefile 中所需的库(将其与 enet_lwip_tcpserver 示例的 makefile 进行比较)
    5.使用 cplus_build=yes 重新编译库
    6.使用 cplus_build=yes 重新编译示例

    如果您仍然遇到错误、请告诉我。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 TI 已提出的建议之外、 请确保EnetApp_driverOpen()将包含的库包含在您的工程设置或编译配置中。 如果使用的是 IDE,请确保ti_enet_open_close.o将库或目标文件()添加到项目或构建脚本中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    感谢您的支持。 我还在挣扎、首先我在 Windows 机器上使用 Code Composer Studio 进行开发、因此将生成所有 makefile。

    不管怎样、我复制了链接器中的所有路径和库、就像在 TCP 示例中一样:

    我可以使用 cplus_build=yes 标志在本地编译库:
    gmake -s -f makefile.am263x libs cplusplusplusplusplus_build=yes

    (在这里、我必须更改 imports.mak 文件、因为 CCS 和 SysConfig 的路径不正确)。

    我不想链接到示例 APP_cpswconfighandler、因为维护起来会一团糟。 我更希望 直接从我的软件中使用 LWIP 的 API 调用。

    不管怎样,也与 C++构建库我仍然有同样的问题.

    您有其他建议吗?

    提前欢呼和感谢,
    克里斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的答复。
    我想这是唯一缺少的东西。 但我不知道如何将.o 文件添加到 Code Composer Studio 中。 由于 CCS 正在生成这个.o 文件、我认为它应该知道它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好:)  

    我只是检查了 CCS 生成的 makefile:

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    ################################################################################
    # Automatically-generated file. Do not edit!
    ################################################################################
    SHELL = cmd.exe
    CG_TOOL_ROOT := C:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_2.1.3.LTS
    GEN_OPTS__FLAG :=
    GEN_CMDS__FLAG :=
    ORDERED_OBJS += \
    $(GEN_CMDS__FLAG) \
    "./syscfg/ti_dpl_config.o" \
    "./syscfg/ti_drivers_config.o" \
    "./syscfg/ti_drivers_open_close.o" \
    "./syscfg/ti_pinmux_config.o" \
    "./syscfg/ti_power_clock_config.o" \
    "./syscfg/ti_board_config.o" \
    "./syscfg/ti_board_open_close.o" \
    "./syscfg/ti_enet_config.o" \
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    因此、 ti_board_open_close.o 应 链接至项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您能否在 CCS 中检查项目的 example.syscfg?
    我认为问题是 ENET (CPSW)尚未添加到项目中。 您可以比较 lwip TCP 服务器示例的 syscfg。

    从 syscfg 添加 ENET (CPSW)和 EEPROM 到您的项目中就可以解决该问题。

    如果您之后遇到任何问题、请告诉我。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    感谢提示、我再次选中、ENET CPSW 是配置的一部分。 我从 TCP 服务器示例复制了整个文件。
    我很乐意分享整个 SysConfig:

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    /**
    * These arguments were used when this file was generated. They will be automatically applied on subsequent loads
    * via the GUI or CLI. Run CLI with '--help' for additional information on how to override these arguments.
    * @cliArgs --device "AM263x_beta" --package "ZCZ" --part "AM263x" --context "r5fss0-0" --product "MCU_PLUS_SDK_AM263x@08.06.00"
    * @versions {"tool":"1.16.1+2960"}
    */
    /**
    * Import the modules used in this configuration.
    */
    const eeprom = scripting.addModule("/board/eeprom/eeprom", {}, false);
    const eeprom1 = eeprom.addInstance();
    const gpio = scripting.addModule("/drivers/gpio/gpio", {}, false);
    const gpio1 = gpio.addInstance();
    const gpio2 = gpio.addInstance();
    const i2c = scripting.addModule("/drivers/i2c/i2c", {}, false);
    const i2c1 = i2c.addInstance();
    const debug_log = scripting.addModule("/kernel/dpl/debug_log");
    const mpu_armv7 = scripting.addModule("/kernel/dpl/mpu_armv7", {}, false);
    const mpu_armv71 = mpu_armv7.addInstance();
    const mpu_armv72 = mpu_armv7.addInstance();
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    此外、查看 Debug/syscfg 文件夹、可以看到 ti_enet_open_close.o 将被 编译:

    还有其他建议吗?

    提前感谢、  

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好吗?能否也共享您的 ti_enet_open_close.c 文件?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请 在下面找到 ti_enet_open_close.c。 我还以 zip 文件形式共享了整个 CCS 项目。
    e2e.ti.com/.../ti_5F00_enet_5F00_open_5F00_close.ce2e.ti.com/.../HDrive_5F00_R5.zip

    提前感谢!

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    由于工程的元数据丢失、无法在 CCS 中导入工程。
    您是否可以按照以下步骤导出项目:

    1.在 CCS 项目浏览器窗口中右键点击项目、然后选择"导出"。 将会显示一个类似于以下内容的弹出窗口:  


    2.选择存档文件

    3.确保选择了所有文件。

    。  

    您可以按照以下步骤导出和共享项目。

    除此之外、只要确保在工程属性中(右键点击工程->选择属性)、您能否检查 Compiler 和 Linker 设置是否具有正确的库路径。 类似于:

    链接器文件搜索路径:  

    编译器包含选项:

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    请查看所附的导出项目。

    我发现一个错误:)我没有在"调试"配置文件中编译库。 我使用此命令来实现它:
    gmake -s -f makefile.am263x libs cplusplusplusplusplus_build=yes profile=debug

    现在我又向前一步、但我收到了新的错误消息:

    描述资源路径位置类型
    未解析符号 CacheP_configForceWrThru (无符号、首先在 int 中引用) HDrive_R5 C/C++问题
    未解析符号 CacheP_disableL1d(),首先在 C:/ti/mcu_plus_sdk_am263x_08_06_00_34/source/kernel/freertos/lib/freertos.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib 中引用 HDrive_R5 C/C++问题
    未解析符号 CacheP_disableL1p ()、首先在 C:/ti/mcu_plus_sdk_am263x_08_06_00_34/source/kernel/freertos/lib/freertos.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib 中引用 HDrive_R5 C/C++问题
    未解析的符号 CacheP_enableL1d(),首先在 C:/ti/mcu_plus_sdk_am263x_08_06_00_34/source/kernel/freertos/lib/freertos.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib 中引用 HDrive_R5 C/C++问题
    未解析符号 CacheP_enableL1p ()、首先在 C:/ti/mcu_plus_sdk_am263x_08_06_00_34/source/kernel/freertos/lib/freertos.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib 中引用 HDrive_R5 C/C++问题
    未解析符号 CacheP_getCacheLevelInfo (无符号、首先在 int 中引用) HDrive_R5 C/C++问题
    未解析符号 CacheP_invL1d (无符号、首先在 int 中引用、HDrive_R5 C/C++问题
    未解析符号 CacheP_invL1p (无符号、首先在 int 中引用、HDrive_R5 C/C++问题
    未解析的符号 EnetApp_driverOpen (enet_Type_e、首先在 unsigned HDrive_R5 C/C++问题中引用
    未解析符号 gCacheL1dCacheLineSize、首先在 C:/ti/mcu_plus_sdk_am263x_08_06_00_34/source/kernel/freertos/lib/freertos.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib 中引用 HDrive_R5 C/C++问题
    未解析符号 gCacheL1pCacheLineSize、首先在 C:/ti/mcu_plus_sdk_am263x_08_06_00_34/source/kernel/freertos/lib/freertos.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib 中引用 HDrive_R5 C/C++问题
    未解析符号 Hwip_data_abort_handler_c、首次在 C:/ti/mcu_plus_sdk_am263x_08_06_00_34/source/kernel/freertos/lib/freertos.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib 中引用 HDrive_R5 C/C++问题
    未解析符号 HwiP_getCPSR(),首先在 C:/ti/mcu_plus_sdk_am263x_08_06_00_34/source/kernel/freertos/lib/freertos.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib 中引用 HDrive_R5 C/C++问题
    未解析的符号 MpuP_disableAsm(),首先在 C:/ti/mcu_plus_sdk_am263x_08_06_00_34/source/kernel/freertos/lib/freertos.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib 中引用 HDrive_R5 C/C++问题
    未解析符号 MpuP_disableBRAsm(),首先在 C:/ti/mcu_plus_sdk_am263x_08_06_00_34/source/kernel/freertos/lib/freertos.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib 中引用 HDrive_R5 C/C++问题
    未解析的符号 MpuP_enableAsm(),首先在 C:/ti/mcu_plus_sdk_am263x_08_06_00_34/source/kernel/freertos/lib/freertos.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib 中引用 HDrive_R5 C/C++问题
    未解析符号 MpuP_enableBRAsm(),首先在 C:/ti/mcu_plus_sdk_am263x_08_06_00_34/source/kernel/freertos/lib/freertos.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib 中引用 HDrive_R5 C/C++问题
    未解析的符号 MpuP_isEnableAsm(),首先在 C:/ti/mcu_plus_sdk_am263x_08_06_00_34/source/kernel/freertos/lib/freertos.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib 中引用 HDrive_R5 C/C++问题
    未解析的符号 MpuP_setRegionAsm (unsigned、First referred in int、HDrive_R5 C/C++ problem
    未解析符号 PmuP_clearOverflowStatus (unsigned、首先在 int 中引用) HDrive_R5 C/C++问题
    未解析符号 PmuP_disableCounters (unsigned、首先在 int 中引用) HDrive_R5 C/C++问题
    未解析的符号 PmuP_enableCounters (unsigned、首先在 int 中引用) HDrive_R5 C/C++问题
    未解析符号 PmuP_setup (unsigned、First referred in int) HDrive_R5 C/C++问题
    未解析符号 vApplicationGetTimerTaskMemory、首次在 C:/ti/mcu_plus_sdk_am263x_08_06_00_34/source/kernel/freertos/lib/freertos.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib 中引用 HDrive_R5 C/C++问题
    未解析的符号 vPortRestoreTaskContext(),首先在 C:/ti/mcu_plus_sdk_am263x_08_06_00_34/source/kernel/freertos/lib/freertos.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib 中引用 HDrive_R5 C/C++问题

    e2e.ti.com/.../Test_5F00_r5.zip

    提前感谢

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您是否已更新链接器设置(以及编译器设置)、与我在上一次回复中附加的最后2个屏幕截图类似。  

    似乎链接器无法找到函数并抛出未解析的符号错误。 在 CCS 中将库包含到您的项目中时、需要添加链接器文件搜索路径和编译器包含选项。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    感谢您的答复。 是的、链接器和编译器设置是类似的。 我还调整了序列、使其完全相同。

    在我的上一篇文章中,我附上了整个 CSS 项目。

    还有其他建议吗?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    我仍然无法在 CCS 中导入您的项目(同一个元数据问题)、我会在最后再次尝试重现该问题并给您回复。

    此致。

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的尝试。

    复制非常简单:

    1. 导入 "hello_world_cpp_am263x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang" 示例
    2. 添加我的 Network.h 类(只有1个文件、请参阅第一篇文章)
    3. 在 main.cpp 上添加:
      1. #include "Network.h"
      2. 而在主要内容中:
        网络网络;
        network.init();
    4. 调整链接器设置

    提前感谢、

    此致

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我尝试了重现;我 成功地建立了项目。

    您能否在结束时检查以下两项内容:

    清理和重新编译项目

    2.检查$(MCU_PLUS_SDK)路径是否与您手动编译库的 MCU_PLUS_SDK 路径相同(如上所述)。

    附上我的项目供参考。

    e2e.ti.com/.../1172.test.zip

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shaunak

    感谢测试。 我在尝试编译您的项目时也会收到相同的错误消息。
    库的生成出现了一些问题,这里我的控制台输出:

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_08_06_00_34>gmake -s libs CPLUSPLUS_BUILD=yes PROFILE=release
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib: eeprom/eeprom.c
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib: eeprom/eeprom_cat24m.c
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib: ethphy/ethphy.c
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib: ethphy/ethphy_dp83869.c
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib: ethphy/ethphy_dp83826e.c
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib: flash/flash.c
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib: flash/qspi/flash_nor_qspi.c
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib: led/led.c
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib: led/led_gpio.c
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib: led/led_tpic2810.c
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib: flash/sfdp/nor_spi_sfdp.c
    .
    Archiving: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib to lib/board.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib ...
    Archiving: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib Done !!!
    .
    Compiling: drivers.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib: adc/v1/adc.c
    Compiling: drivers.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib: bootloader/bootloader.c
    Compiling: drivers.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib: bootloader/bootloader_buf_io.c
    Compiling: drivers.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib: bootloader/bootloader_can.c
    Compiling: drivers.am263x.r5f.ti-arm-clang.release.lib: bootloader/bootloader_flash.c
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    我还检查了 $(MCU_PLUS_SDK) 指向与我编译库相同的文件夹。 我只安装了版本 c:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_08_06_00_34。

    我的想法不多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现另一个与问题相关的问题。 使用 gmake -s all profile=debug cplusplus_build=yes 时、我无法编译整个 am263x 项目
    只有图书馆建设的很好(我认为这应该足够了)。
    请在下面找到控制台日志:

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_08_06_00_34>gmake -s all PROFILE=debug CPLUSPLUS_BUILD=yes
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: eeprom/eeprom.c
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: eeprom/eeprom_cat24m.c
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: ethphy/ethphy.c
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: ethphy/ethphy_dp83869.c
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: ethphy/ethphy_dp83826e.c
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: flash/flash.c
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: flash/qspi/flash_nor_qspi.c
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: led/led.c
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: led/led_gpio.c
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: led/led_tpic2810.c
    Compiling: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: flash/sfdp/nor_spi_sfdp.c
    .
    Archiving: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib to lib/board.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib ...
    Archiving: board.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib Done !!!
    .
    Compiling: drivers.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: adc/v1/adc.c
    Compiling: drivers.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: bootloader/bootloader.c
    Compiling: drivers.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: bootloader/bootloader_buf_io.c
    Compiling: drivers.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: bootloader/bootloader_can.c
    Compiling: drivers.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: bootloader/bootloader_flash.c
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    如控制台日志中所示、它也会遇到相同的问题、例如找不到 CacheP 引用。 因此、到目前为止、该问题与 CCS 工程没有任何关系。

    感谢您的帮助

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我也可以重现上述情况、我们已在内部解决此问题并正在进行修复

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我已经在内部向团队提出了一个错误(jira.itg.ti.com/browse/MCUSDK-11152、用于跟踪目的)、团队正在努力寻找根本原因并修复同样的错误。 我会让您在上面张贴同样的内容。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 我期待着解决方案.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    链接: jira.itg.ti.com/browse/MCUSDK-11152无法正常工作、您能否告诉我请求的状态?

    提前感谢

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris。

    该团队仍在进行正确的修复,并严格测试它。 此链接仅用于跟踪该线程中的目的、不能通过 TI 网络进行访问。

    修复程序可用后、我会不断更新。

    谢谢、此致、

    Shaunak