This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:TRM 中缺少 OPA CFGBASE 寄存器

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1247436/mspm0l1306-opa-cfgbase-register-missing-from-trm

器件型号:MSPM0L1306

您好!

一位客户指出、MSPM0L 网站上的 TRM 缺失了 CFGBASE 寄存器、该寄存器具有 RRI 和 OPA GBW 的设置。

我们能否确认:

A.此功能存在于量产器件中

b.按照之前版本的 TRM (特别是 REV B)中的定义、该寄存器是否存在?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    是的、量产器件中包含此功能。 您可以 在 MSPM0L 的最新 SDK 中找到 CFGBASE。

    TRM 可能有问题。 我会检查一下、并很快回复您。