This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1247084/mspm0g3507-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507

TI 专家。

我想使用 MSPM0 G3507、但我想知道启动需要多长时间。

我能否了解使用快速引导模式时、在复位后运行用户应用程序需要多长时间?

简而言之、我想知道启动时间。 它指的是从引导加载程序花费的时间。

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 7.8时序特性 文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢... 赵宇豪
    "你是我的女人。"
    我本应该找更多的...我很抱歉打扰你。