This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TMDSEMU200-U

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1246357/tm4c1294ncpdt-tmdsemu200-u

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好!

我正在尝试构建一个.bat 文件以刷写多个文件、如果我生成命令行它可以正常工作、但当我创建自己的.bat 时不能正常工作、它不会执行 M1166001_V33607

以下是我的代码
dslite flash -c C:\users\julioam\ti\CCSTargetConfigurations\Mutiflashing2.ccxml -l -s VerifyAfterProgramLoad="No verifications"-e -f -v "user_files/images/m1166001_v33607.out""user_files/images/m1158001_V34909.out"

C:\ti\ccs1230\ccs\ccs_base\DebugServer\bin>dslite load -c:\Users\julioam\ti\CCSTargetConfigurations\Mutiflashing2.ccxml -f "C:\Users\julioam\ti\CCST116etConfigurations\M1156001_V33607.out":\C:\Margoam\Margoout\CCST116009\mjulioout\CC34009\
DSLite 版本12.3.0.3006
配置调试器(首次启动时可能需要几分钟时间)...
正在初始化寄存器数据库...
正在初始化:CS_DAP_0
执行启动脚本:CS_DAP_0
正在初始化:Cortex_M4_0
执行启动脚本:Cortex_M4_0
GEL:Cortex_M4_0:GEL 输出:
存储器映射初始化完成
正在连接...
正在加载程序:C:\Users\julioam\ti\CCSTargetConfigurations\M1158001_V34909.out
正在准备...
.text:在0x4000处328808的0
擦除闪存。
.text:328808的32640在0x4000处:9%
.text:328808的65280在0x4000处:19%
.text:328808的97920、0x4000:29%
.text:130,560,328808在0x4000处:39%
.text:328808的163200在0x4000处:49%
.text:328808的195840、0x4000:59%
.text:328808的228480、0x4000:69%
.text:328808的261120、0x4000:79%
.text:328808的293760、0x4000:89%
.text:328808的326400在0x4000处:99%
完成:99%
将 PC 设置为入口点。:99%

请告知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    如果我生成命令行,它就可以工作

    您的意思是、当您从命令行手动运行命令时? 或者您是否指的是生成的命令行程序包? 如果您引用的是生成的软件包,是否也能够从命令行手动运行而不会出现任何问题?

    您是否还能提供包含问题和程序的 bat 文件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、我指的是 生成的命令行软件包(使用此软件包可以处理多个文件)、  

    我附上了我的.bat 文件,我更改了一些东西,但任何一种方式都不适合我

    谢谢

    胡里奥

    cd C:\ti\ccs1230\ccs\ccs_base\DebugServer\bin
    
    dslite load -c C:\Users\julioam\ti\CCSTargetConfigurations\Mutiflashing2.ccxml  -f "C:\Users\julioam\ti\CCSTargetConfigurations\M1158001_V33607.out" "C:\Users\julioam\ti\CCSTargetConfigurations\M1158001_V34909.out"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指的是 生成的命令行包(使用此包可以用于多个文件), 

    如果您从命令行手动运行命令、可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我手动运行对于 M1158001_V33607.out 不执行、但如果我使用命令行包(在这种情况下是有效的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供命令行软件包? 请注意、我不需要 CCS_BASE 文件夹。 如果您删除此文件、则文件夹大小相当小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Multiflash3.zipI已经连接了文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了澄清一下、生成软件包可以正常工作、如果我手动执行的文件不工作、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以在 bat 文件中尝试如下命令:

    CD C:\ti\ccs1230\ccs\ccs_base\DebugServer\bin

    dslite flash -c C:\Users\julioam\ti\CCSTargetConfigurations\Mutiflashing2.ccxml -e -f -v "C:\Users\julioam\ti\CCSTargetConfigurations\M1158001_V33607.out""C:\Users\j115oam\ti\CCSTargetConfigurations\muli8001_V33607.out"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    它起作用了

    谢谢

    胡里奥