This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:如何在 SYSCFG 中手动配置 SPI CS 引脚?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1236754/am2432-how-to-configure-spi-cs-pin-manually-in-syscfg

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件:SysConfigTMS320F280025

您好、Champs:

如何在 SYSCFG 中手动配置 SPI CS 引脚?  在 CS 引脚上输出高/低电平的指令是什么?

谢谢
此致
闪耀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shine:

    通常、您应为 SPI 使用3引脚模式、然后使用 GPIO 引脚作为 CS 引脚。 这样、您可以根据需要手动上拉或下拉 CS。

    此致、

    Ming.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    我已按照您使用 SysConfig 的建议配置 SPI。 我选择了用例作为定制、并仅使用了 POCI、PICO 和 CLK 引脚。 不过、当我手动将 CS 引脚设置为低电平时、会有一个初始时钟脉冲使数据读取出错。 此脉冲也会出现在4 引脚模式下、但在该模式下、CS 引脚仅在初始脉冲结束后才会被拉低。 我如何阻止这种情况发生?

    4引脚模式

    3 引脚模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asith:

    您能更详细地解释一下您的系统设置吗? 使用 AM243x SPI 作为主设备还是从设备?  

    您说的"我选择了用例作为定制、并且仅使用了 POCI、PICO 和 CLK 引脚"是什么意思? 您是否可以发送适用于 SPI 的 SysConfig?

    您正在使用适用于 AM243x 的哪个 MCU+ SDK?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:
    抱歉、我刚刚意识到该论坛适用于基于 ARM 的微控制器。 我使用的是 TMS320F280025。 我将向 C2000论坛提出问题。

    谢谢。此致、

    亚洲。