主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507
您好!
在定制板上进行调试的应用。
下载正常、但当启动主功能时、出现错误并断开连接。
Cortex_M0P:JTAG 通信错误:(ERROR -1001 @ 0x0)该器件不支持请求的操作。 (仿真软件包9.11.0.00128)
Cortex_M0P:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中仍可能嵌入了断点操作码。 建议您在连接之前重置仿真器并在继续调试之前重新加载程序。
我应该检查什么?
我按下面的方式检查了一下。
NRST 为高电平、ROSC 为开路、VCORE 为1.2V
谢谢。