This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:无法执行软件复位

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1248205/am2431-unable-to-perform-sw-reset

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件:LP-AM243

您好!

我们的设计采用的是 XAM2434A 和 AM2431B。  

过去、我们使用 从 SDK MCU_PLUS_SDK_am243x_08_02_00_31复制了函数"void SOC_generateSwWarmResetMainDomain (void)"、并在执行该调用后成功重新启动电路板。 此调用是我们的固件更新功能的一部分、用于从主应用程序转换到引导加载程序、以及从引导加载程序转换到主应用程序。

由于 AM2431B、我们已迁移到 MCU_PLUS_SDK_am243x_08_06_00_43、复位功能停止工作。  

我已经测试了以下调用、但使用 XAM2434A 和 AM2431B 的器件不再重新启动。

void SOC_generateSwWarmResetMainDomain (void)
void SOC_generateSwPORResetMainDomain (void)

导致此问题的原因是什么以及如何在新的 SDK 中正确复位 SoC?

谢谢你。

此致、

ms

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    函数"SOC_generateSwWarmResetMainDomain"在 LP-AM243上运行。  我们的实施很可能有问题。

    (编辑)

    闪存配置中出错。   闪存处理的 SDK 08_02_00_31和08_06_00_43发生了变化。 在我们的项目中简化08_06_00_43闪存配置后、即使在我们的定制板上、重置也开始起作用。