尊敬的 TI Sitara 专家:
我们尝试将 IPC 邮箱集群设置为与 SDK 示例中不同的组合(所有 R5FSS 都映射到了 CLUSTER0)。
我们需要在每个内核上处理单独的中断、以便可以取消屏蔽单个内核的对应中断。
这是因为在不久的将来、两个 R5FSS 内核应该会使用功能安全代码(IEC 61508)运行、并且可能不会受到不必要/意外中断的干扰。
在 MCU_PLUS_SDK_am243x_08_06_00_43 文件中的 IPC Notify 驱动程序 ipc_notify_v0_cfg.c 如下表所示配置:

我们希望改用其他集群和中断组合:

这似乎是可以实现的、如数据表中所示 spruim2f.pdf:

遗憾的是、在我们的试验中、R5FSS 上除 CLUSTER0或 CLUSTER1之外的所有其他组合都失败了。
似乎以某种方式抑制了内部中断99或100 (CLUSTER5或 CLUSTER7)。
这是否有特殊原因?我们是否可以考虑一些其他机制?
如果需要、可以使用哪些组合来实现在4个 R4FSS 内核上具有4个不同中断的目标?
提前感谢
威利