This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:引导失败

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434, AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1249064/am2431-boot-failed

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件:AM2434

大家好、

AM2434以前在 QSPI 模式下引导、使用 GD25Q16E 闪存开发的引导程序可以启动并在自定义电路板上正常加载运行的应用程序。 现在替换为 AM2431、使用相同的硬件后、它无法启动、也不会加载应用。

SBL 调试器之前被写入到闪存的0x600000000。 在调试时、即使在加载 SBL 程序时、也会输入地址0x418xxxxx。 似乎 MCU 根本无法识别引导模式设置? 为什么会这样?  

读回引导模式状态(0x43000030)=0x00000d13)BootMode Config(0x43000034,=0x00000d13、指示表示外部配置的引导引脚也会指向 QSPI 闪存。  

您能帮助了解这种情况吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    如果您使用的新芯片是 HS-FS 器件、则需要将 hs-FS 版本的 SBL_QSPI (SBL_OSPI、SBL_NULL) 刷写到闪存中、并且还需要对 appImage 进行签名和重新刷写。

    有关详细信息、请参阅 URL :AM243x MCU+ SDK:HS FS 迁移指南

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    感谢您的支持。

    如果您使用的新芯片是 HS-FS 器件,

    使用的是 GD25Q16E、而不是 HS-FS 器件。

    此外、AM2434的签名是否与 AM2431启动文件不同?

    关于 AM2434和 AM2431芯片、HS-FS 版本和 GP 版本之间是否有差异?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    新 AM2431很可能是 HS-FS 器件、因为我们已停止发货 GP 器件。 自去年年底以来、所有 AM243x 器件都应为 HS-FS 器件。

    根据您的说明、客户所做的唯一更改是 AM2431用于替代 AM2434。 我在上面给出的解决方案应该可以解决他们的问题。

    此致、