This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-DK-TM4C129X:TM4C129X 上的 Modbus TCP/IP

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1247731/sw-dk-tm4c129x-modbus-tcp-ip-on-tm4c129x

器件型号:SW-DK-TM4C129X

您好、TI 团队、

我想使用 lwIP TCP/IP 堆栈在 TM4C129X 或 MSP432微控制器上实现 Modbus TCP/IP 协议。

我有一个 DK-TM4C129X 开发板、通过"具有 lwIP 的以太网"等一些示例评估了 lwIP 协议栈。

是否可以将此示例作为起点并对其进行修改以进行 Modbus TCP/IP 数据传输、或者是否有更智能的方法开始开发?

例如、是否有现成的库或应用程序可在任何 TI 开发板上实现 Modbus TCP/IP?

提前感谢您的支持。

此致、Gerhard