This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:关于 MCAL 驱动程序中的多重编译后变体处理

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1248997/tmdscncd263-regarding-multiple-post-build-variant-handling-in-the-mcal-drivers

器件型号:TMDSCNCD263

团队、您好!

在 MCAL _AM263x_08.06.02.01封装  中、请告诉我们是否在 所有模块的 MCAL 驱动程序中测试了多个构建后型号处理。

当生成具有 post-build 配置的模块时、将使用 ant_generator.xml。

请提供反馈、说明为什么  MCAL 插件中没有提供 ant_generator.xml。

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    我已经与 SW 团队核实过、他们不知道术语"ant_generator.xml"。 我们从未使用过它、也不确定它的作用是什么。  

    您能否向我们详细介绍一下在哪里可以找到这个问题、以及我们是否有可以在现有 xdms/arxml 上运行的 EB tresos 脚本?

    谢谢