This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:使用22MHz 振荡器时 TMS570LS0714 RTI 中断48x 过慢

Guru**** 2770175 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1248874/tms570ls0714-tms570ls0714-rti-interrupt-48x-too-slow-using-22-mhz-oscillator

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我正在使用具有22MHz 振荡器的 TMS570LS0714微控制器。 我正在尝试 在 HalCoGen 中使用 rtiBlinky 示例。 在 HalCoGen 中、我已经将振荡器频率设置为22MHz、但是闪烁光的周期 慢48倍。 问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    对于 TMS570LC0714器件、主振荡器频率不应超过20Mhz。

    请参阅数据表一次。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将振荡器更改为16 MHz 后、我仍然有问题。 我已将 HalCoGen 中的所有时钟设置为默认值。 我只能 启用 GPIO 使 LED 闪烁、并将 RTI1比较-0周期设置为100。 现在、比较0中断每1.75秒出现一次。 它比以前更接近、但仍然不正确。 此外、当尝试以100kHz 的频率使用 I2C 时、测量频率为5.7kHz。 看起来现在运行速度太慢了,17.5倍。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明振荡器的使能引脚未被设定。 它正在工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    仅供参考、我知道您使用的是哪种振荡器?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。