This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:DIO 组引用名称被声明两次、具有不同的名称、并且只有一个声明的引用存在定义、而不是另一个不需要的定义。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1241824/tmdscncd263-dio-group-reference-name-is-declared-twice-with-different-names-and-definition-is-present-for-only-one-declared-reference-but-not-the-other-which-is-not-required

器件型号:TMDSCNCD263

团队、您好!

在 MCAL_AM263x_08.06.02.01封装中、定义的 DIO 组参考名称与声明的名称不同。

在 TI 共享的文件中、作为 Examples_config 的一部分

在文件 Dio_Cfg.h 中  

DioPort_GPIOAB_ChannelGroupRef[0]

DioPort_GPIOAB_ChannelGroupRef[1]

DioPort_GPIOCD_ChannelGroupRef[0]

这些是已声明的组名称、但在同一文件中、还有另一组使用 name 声明的组引用

EXTERN P2CONST (void、automatic、DIO_const) DioConfig_GPIOAB_ChannelGroupRef[2];

EXTERN P2CONST (void、automatic、DIO_const) DioConfig_GPIOCD_ChannelGroupRef[1];

EXTERN P2CONST (void、automatic、DIO_const) DioConfig_GPIOEF_ChannelGroupRef[0];

EXTERN P2CONST (void、automatic、DIO_const) DioConfig_GPIOGH_ChannelGroupRef[0];

EXTERN P2CONST (void、automatic、DIO_const) DioConfig_GPIO_ChannelGroupRef[0];

Dio_Lcfg.c 中还提供了这些组引用名称的定义、但没有针对

DioPort_GPIOAB_ChannelGroupRef[0]

DioPort_GPIOAB_ChannelGroupRef[1]

DioPort_GPIOCD_ChannelGroupRef[0]

因此、我们在编译 Dio 模块时遇到编译错误。

请查看随附的 filese2e.ti.com/.../r5f0_5F00_0.zip

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    我们已提交错误 MCAL-12642来修复此问题。 它将在下一个版本 MCAL_AM263_09.00.00中提供。

    谢谢。此致、

    Sunil Kumar M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil:

    对于此问题或热修复是否有任何变通办法、我们可以继续开展活动。

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    很抱歉迟到了回复。 在生成的配置中、可以将"DioPort"替换 为"DioConfig" 。 请参阅以下附件。

    谢谢。此致、

    Sunil Kumar M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil:

    当然我们将尝试这个。

    谢谢

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    我们能否关闭此 TT、因为即将发布的版本中将提供修复?

    谢谢。此致、

    Sunil Kumar M S