This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MATHACL 加速 FFT?

Guru**** 2533950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1250183/mspm0g3507-mathacl-accelerated-fft

器件型号:MSPM0G3507

我知道 MSPM0G SDK 包含 IQMath 库、IQMath 库将能够使用 MATHACL。

是否存在 FFT、以及可能还被 MATHACL 加速的其他扩展 DSP 库函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe。

    我已经进行了查看、没有针对 MSPM0G 的 FFT 使用 MATHAL/IQMath 的示例。 在与一些同事交谈后、 从节省总时钟周期的角度来看、它似乎并不值得。 我怀疑这实际上取决于您选择的算法、以及计算过程中需要多长时间重新配置 MATHACL 模块。  

    我们确实有一个使用 CMSIS 库的 FFT 示例(请参阅此处: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACi8IvdQTjhIbXAl8-.azg__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST)。  如果您想使用其它某些 CMSIS DSP 函数、同一目录中也有一个空的 CMSIS DSP 项目、但这些函数不会使用 MATHACL。  

    此致、
    布兰登·费舍尔