This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137:镜像闪存

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1249240/tms570ls3137-tms570ls3137-mirrored-flash

器件型号:TMS570LS3137

大家好!

在我们名为 TMS570LS3137的开发板中、在存储器中有一个镜像闪存区域。 当我们写入闪存时、该区域会进行自我更新。 但我们不明白这个领域的目的是什么? 它的确切用途是什么?  

您能举个例子说明一下吗?

感谢大家、

此致、

Ktmn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ktmn:

    镜像闪存主要用于诊断。 其内容与主闪存相同。 写入 MAIN 闪存的任何数据都将反映在镜像闪存中。 它们在物理上是相同的存储器。 无法 使用镜像闪存的地址(从0x20000000开始)对闪存进行擦除和编程。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、jagadish gundavarapu、  

    感谢您的答复。 我了解镜像闪存的工作原理、但您能提供更具体的例子来说明它到底有什么作用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ktmn:

    我们从未测试过这个镜像闪存特性、但根据我的理解、

    通常、MAIN 闪存和镜像连续并行更新、从而确保它们具有相同的数据。 这种冗余有助于防止由硬件存储器故障导致的数据损坏或丢失。

    如果 MAIN 闪存区域遇到错误或失败、在这些情况下、此镜像存储器有助于识别故障区域。

    例如:  

    假设 MAIN 闪存区域由于某些硬件存储器故障而出现一些不可纠正的闪存错误、在这些情况下、我们最终将正确中止。 在这些情况下、我们可以比较此 MAIN 存储器区域和镜像存储器区域、以识别存储器中的故障区域。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。