This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:无法在 CCS syscfg 中加载 json 文件

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1249976/am2732-q1-cannot-load-json-file-in-ccs-syscfg

器件型号:AM2732-Q1

您好!

请参阅自定义闪存指南、我尝试加载 S28HS512T.json、但始终如下图所示、看不到任何进一步的进展、使用了 syscfg 1.14和 ccs11.2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    据我所知、这是08.05 SDK 版本中的一个已知问题、并在08.06版本中修复。 您是否在最新版本的 SDK 中?

    此致、
    Aakash