This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:VCORE 电容器(CVCORE)值

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1249972/mspm0l1304-vcore-capacitor-cvcore-value

器件型号:MSPM0L1304

您好!  

VCORE 引脚是否必须使用470nF 的电容?

我知道 TI 推荐470nF。

但我的客户问、为什么他 必须使用470nF 的功率。

他认为 CVCORE 仅是稳压器的电容器、使用1uF。  

请告诉我为什么 TI 建议470nF 以帮助客户理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     CVCORE 用于稳定 CPU 内核电压。 可以使用1uF 的电容器。