This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634是否有寄存器用于控制 GPIO 驱动强度?

Guru**** 2383030 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1250544/am2634-q1-does-am2634-have-register-to-control-gpio-drive-strength

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634

尊敬的 Champs:


我注意到在 AM24/AM64中、  PADMMR_PADCONFIGxx 寄存器中有一个 DRV_STR 位可以 控制 GPIO 驱动强度。 现在、客户想知道 AM2634是否具有此功能? 我在 TRM 和代码中找不到它。 您能帮助检查一下吗? 谢谢!

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia、您好!

    AM2634没有用于 GPIO 的驱动强度控制功能。 所有 GPIO 的规格为 IOL/IOH 驱动强度6mA。 如果 GPIO 配置为 I2C 开漏、则驱动强度为3mA。

    此致、

    拉尔夫·雅各比