This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:带有 TPS37042A3OFDDFRQ1的 Hercules rm 48的外部电压监控

Guru**** 2534460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1247868/rm48l952-external-voltage-supervision-of-hercules-rm-48-with-tps37042a3ofddfrq1

器件型号:RM48L952

您好!

我们的应用为 SIL 2 (IEC 61508)、我们使用  TPS37042A3OFDDFRQ1作为 Hercules RM48 micro 的外部电压监控器。

监控器的复位引脚直接连接到微型器件上的 PowerOnReset 引脚。  

查看监控器的安全手册、我发现建议了自检程序和安全机制(启动时的复位验证)。

我对如何实施感到困惑。 如果分离器的复位连接到微控制器上的中断、则可以进行功能测试、但在实际欠压条件下、信任微控制器可靠触发中断以实现安全状态没有意义。 在这种情况下、当前配置似乎更加稳健、但自检将重置微控制器、因此如果不使用额外的外部组件来监测测试、则不可能进行测试?

请帮助我理解推荐的将电压监控器用作安全机制的方法、以便为 Hercules RM48x 上的电源轨获取高诊断覆盖率。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ezm Masoud:

    我们已开始处理您的线程、并将尝试尽快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ezm Masoud:

    您是否有机会参考器件数据表中提到的自检程序?

    这里他提到了如何执行自检、根据他的方法、器件不会进入欠压检测状态。

    如您所见、他只是使用 UV_Trig 输入创建了 UV 条件、而不会实际降低电压。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    即使在不实际降低电压的情况下产生 UV 条件、结果也会是 RESET1和 RESET2引脚将变为低电平。 由于复位引脚连接到  RM48微控制器上的 PowerOnReset 引脚、因此会导致微控制器复位、不是吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ezm:

    TPS37042只有两个 SENSE 引脚(SENSE1和 SENSE2)、因此在不引起 MCU 复位的情况下执行复位验证并不容易。 如果您使用 TMS37043、则可以将 SENSE3和 RESET3或 RESET2连接到两个 MCU GPIO 引脚。 SENSE3监测一个 MCU GPIO 的触发器(Jagadish 的消息中的图)、另一个 GPIO 监测 RESET3或 RESET2。

    RESET1用于监控 SENSE1和 SENSE2监控的电压(3.3V 和1.2V)的 OV 和 UV。