请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 您好!
使用
adc_singlehot_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang
和
MCU_PLUS_SDK_am243x_08_06_00_43
在 example.syscfg 中、我能够配置 max。 8个从0到7的路由器中断。
我的问题是:
可在 AM2434BSFFHIALV 上实现的最大中断数量是多少 ?如果大于8、如何实现? SDK 中是否支持8个以上的中断?
在我的应用中、我需要大约20个上升沿和下降沿中断。