This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:最大中断数

Guru**** 2416510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1249669/am2434-maximum-number-of-interrupts

器件型号:AM2434

您好!  

使用  

adc_singlehot_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang

MCU_PLUS_SDK_am243x_08_06_00_43

在 example.syscfg 中、我能够配置 max。 8个从0到7的路由器中断。  

我的问题是:

可在 AM2434BSFFHIALV 上实现的最大中断数量是多少 ?如果大于8、如何实现? SDK 中是否支持8个以上的中断?

在我的应用中、我需要大约20个上升沿和下降沿中断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    R5F VIM 能够处理多达512个不同中断。 AM243x 具有265个实际中断。 有关 详细信息、请参阅 TRM 中的 R5FSS0_CORE0中断映射

    如果您正在讨论 路由器中断、则主 GPIO 路由器(MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_0 - 15)有16个中断、MCU GPIO 路由器(MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_0 - 3)有4个中断

    此致、