This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:如何禁用 OSC_CLK_OUT_AUDIO 输出

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1247962/am2732-q1-how-to-disable-osc_clk_out_audio-output

器件型号:AM2732-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2732

您好、

客户在雷达应用中使用 AM2732、但发现 OSC_CLK_OUT_AUDIO 引脚上有20Mhz 输出。 他们希望禁用此输出、因为它会影响雷达信号、但我们没有看到 TRM 中的任何寄存器可以禁用它。

您能否告诉我们如何 在 AM2732上禁用该 OSC_CLK_OUT_AUDIO 输出?

谢谢你。

艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    如 图5-1670所示。 时钟树配置(TRM sprui0c.pdf)、这是一种模拟信号和来自晶体的直接输出(/2)信号。  

    不过、我会在内部检查是否有办法、并在此处进行更新。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    类似于 0x0214 0C00 (ANA_REG_CLK_CTRL_REG1_XO_SLICER)寄存器具有一些字段。 需要通过设计和 TI EVM 进行确认。 将于7月21日前更新。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    默认情况下、 可以通过对 ANA_REG_CLK_CTRL_REG1_XO_SLICER 寄存器字段进行编程来启用或禁用 OSC_CLK_OUT_AUDIO:

    OSC_CLKOUT_EN

    OSC_CLKOUT_DRV

    OSC_CLKOUT_FREQ_S EL

    OSC_CLKOUT_CLRZ_DIV

    此致、Shiv