This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:示例和系统配置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1250343/tms570ls1227-examples-and-system-configuration

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

我的客户正在使用 TMS570LS1227、他需要一些示例。

 基于 RTOS 的引导加载程序

  -它使用串行 ROM 引导加载程序。 通过 ROM 引导加载程序下载后不会运行基于 RTOS 的固件映像、但基于 RTOS 的示例不会运行。    

2. DMA 示例

3.频繁的中断处理

  -客户的系统使用多种通信接口,因此, 由于频繁中断,无法执行主流程。

   在这种情况下、我应该如何处理中断?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoon、您好!

     基于 RTOS 的引导加载程序

      -它使用串行 ROM 引导加载程序。 通过 ROM 引导加载程序下载后不会运行基于 RTOS 的固件映像、但基于 RTOS 的示例不会运行。    

    [/报价]

    我们没有任何有关 RTOS 的引导加载程序示例。

    Unknown 说:
    2. DMA[/报价]示例

    请浏览 HALCoGen 中 TMS570LC43X 控制器的 Help_Topics。 在这里可以找到几个带有详细分步过程的 DMA 示例

    如果需要、您还可以参考以下由我创建的 DMA 示例

    e2e.ti.com/.../8836.SPI_5F00_DMA_5F00_TEST_5F00_LC4357-_2800_2_2900_.zip

    e2e.ti.com/.../2804.RM46_5F00_SCI_5F00_DMA.zip

    e2e.ti.com/.../6102.DMA_5F00_memory_5F00_to_5F00_memory.zip

    3.频繁的中断处理

      -客户的系统使用多种通信接口,因此, 由于频繁中断,无法执行主流程。

       在这种情况下、我应该如何处理中断?

    [/报价]

    如果您遇到频繁的中断、在这种情况下、最好使用 DMA 来减轻处理器的负担。 所以、每次中断发生时、处理器也许不需要运行。

    例如、如果您从 ADC 通道频繁收到中断、在这种情况下、请使用 DMA 将 ADC 数据传输到一个缓冲区、然后通过 DMA 传输多个样本后、处理器可以转到数据并执行操作。 在这段 DMA 传输的平均时间内、处理器可以执行主循环。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

    [/quote]
    [/quote][/quote]