This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:CAN 引导加载程序更新程序

Guru**** 2673435 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0914, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1247269/tms570ls0914-can-bootloader-updater

器件型号:TMS570LS0914
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

我在使用 TMS570LS0914的设计中成功实现了 CAN 引导加载程序;我想知道我们如何通过将引导加载程序存储器写入新应用的方式来更新引导加载程序本身。  

实际上、我只需将 C 代码中的 bin 文件加载为"static const uint32_t newBootloader[] array "、然后我只需运行以下代码。

uint8_t  oReturnCheck = 0;

uint32_t size_of_bootloader = sizeof (TMS570LS0914PGE_CAN_Bootloader_SW);
uint32_t index = 0;
while (index<size_of_bootloader)
{
oReturnCheck = Fapi_BlockProgram (index、(uint32_t)&TMS570LS0914PGE_CAN_Bootloader_SW[index]、8);/**/
索引=索引+8;

但是、这似乎不起作用

应用程序代码从0x40000开始、App_STATUS_Address 是0x40000。

是一个更聪明的方法来做到这一点吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    我们已开始处理您的问题、并将很快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间、我将把该线程转给专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    要更新引导加载程序、您需要擦除分配给引导加载程序的第一个闪存扇区。 应用程序固件会下载引导加载程序、并将 F021闪存 API 相关代码复制到 SRAM、并使用 SRAM 中的闪存 API 将引导加载程序代码编程到已擦除的扇区中。

    很抱歉、我们没有引导加载程序本身更新的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ Wang:

    感谢您的回答。 请问您、我已经使用 TI FEE API 在应用程序固件的闪存中写入数据、这是否能够为引导加载程序扇区布线?

    我还想知道、引导加载程序的扇区是什么? 说应从地址0x0000开始擦除存储器是正确的吗 ? 应用程序状态地址为0x40000、我如何知道需要擦除多少个扇区?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    正确地说内存应从地址0x0000开始擦除吗?
     

    正确。 引导加载程序位于从0x00000000开始的前几个扇区中。

    如何知道我需要擦除多少个扇区?

    Fapi_BlockErase (0x00000000、引导加载程序的大小);

    下载引导加载程序时、驱动程序将计算大小。 您可以检查项目调试文件夹中引导加载程序映射文件的大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 QJ、

    我会尝试的。如果在我的应用固件中已经在 HALcogen 中配置了 TI FEE、那么我应该不需要重新配置闪存2021 API 了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您需要将闪存 API 复制到 SRAM 并从 SRAM 执行它们、因为您的应用程序固件和引导加载程序位于同一个闪存组中。  

    2.应启用闪存存储体。 引导加载程序和应用程序位于 BANK0中、但 EEPROM 为组7。

    3.引导加载程序应启用闪存扇区,请参阅 Fapi_Init (..) 在我们的引导加载程序示例中、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:  

    我正在修改引导加载程序固件、以将其用作应用固件来更新引导加载程序;这应该会使从特定应用更新引导加载程序变得简单直接。 到目前为止、我更改了:

    APP_START_ADDRESS 以匹配0x00000

    将 APP_STATUS_ADDRESS 设置为0x30000 (在引导加载程序中、由于我在引导加载程序中使用 TI_FEE API、因此我必须进一步移动它(在引导加载程序中实际上运行良好)。  

    是这样吗? 这样、如果我将作为地址发送、以便在何处启动闪存过程0x00、我将收到错误。

    我不明白我在示例中发现的这种情况:

    1)为什么声明"ENABLE_BL_UPDATE"标志、条件是检查地址是否不同于0x00? 我应该从0开始刷写引导加载程序。 能否解释一下、这是否已纠正或者它是否存在错误?

    2)我是否需要声明此标志才能成功?

    3)为 APP_STATUS_ADDRESS 使用不同的地址以避免两者混合是正确的吗?

    4)是否需要修改 bl_link.cmd,而不是从地址0x40020启动程序?

    请告诉我、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的引导加载程序示例不支持自动更新机制。 只有更改应用程序起始地址、更新才起作用。

    引导加载程序位于闪存中、默认情况下从闪存执行。 要自行更新、意味着引导加载程序必须调用闪存 API 来擦除自身使用的闪存扇区。  

    若要更新自身、必须将整个引导加载程序复制到 SRAM 并从 SRAM 执行。  

    可能会从引导加载程序本身或从应用程序更新引导加载程序。 如果更新失败、MCU 将无法正常引导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    别误会我的意思、我的想法是不要从引导加载程序本身更新引导加载程序。

    我的想法是闪存一个包含与引导加载程序相同代码的应用程序固件。 当实际的引导加载程序在闪存完成后跳转到应用程序时,想法是应用程序(包含与引导加载程序相同的代码)将从此处更新真正的引导加载程序。 为此、应用程序需要将 APP_START_ADDRESS 指向0x00、以便刷写过程将考虑从地址0开始擦除和刷写新的引导加载程序。

    简单来说、之前的一些答案告诉我、应用程序需要在 SRAM 中加载闪存 API 才能实现这一点、我认为使用与实际引导加载程序相同的代码应该可以正确完成任务?

    如果不是、您建议如何更新引导加载程序? 您是说、每次我需要更新时、我都需要通过 JTAG 访问编程吗? 因为在商业程序中这将是非常困难的。

    关于另一个问题、您能否澄清答案? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我知道从应用程序更新引导加载程序可能存在风险、但有一点是、在该 CA 中、您需要使用 JTAG。 如果 没有办法更新引导加载程序、那么在任何情况下我都需要使用 JTAG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引导加载程序只是一个非常小的应用程序、旨在下载嵌入式器件中的应用程序固件。 它应该是无错误的。 当您需要能够更新您的应用固件而无需访问  PCB 上的 JTAG 接头时、需要使用引导加载程序。 如果必须更新引导加载程序、则需要将引导加载程序复制到 SRAM、下载新的引导加载程序、然后编程到闪存。