请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L1306 您好!
我有一位客户只想在 CTL2.REFSRC 寄存器字段中确认选项6在 MSPM0L1306上是否实际可用? 这是否意味着客户既可以使用内部基准来驱动基准 DAC、也可以在 MCU 上的其他位置使用外部基准?
另请注意、在图10-3中未提及高于3的 REFSRC 值:

穆南
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一位客户只想在 CTL2.REFSRC 寄存器字段中确认选项6在 MSPM0L1306上是否实际可用? 这是否意味着客户既可以使用内部基准来驱动基准 DAC、也可以在 MCU 上的其他位置使用外部基准?
另请注意、在图10-3中未提及高于3的 REFSRC 值:

穆南