This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIL 3产品的 RM46微控制器使用

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852, RM46L850, RM46L450, RM46L830, RM46L430, RM46L440, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1250571/use-of-rm46-microcontrollers-for-a-sil-3-product

主题中讨论的其他器件:RM46L830、RM46L852 、RM46L850、 RM46L430、RM46L450、 RM46L440HALCOGENSAFETI-HALCOGEN-CSP
尊敬的诸位:
我们需要根据 IEC 61508设计满足 SIL 3等级要求的工业应用产品。
系统必须由以下部分组成:
  1. 输入部分、必须能够读取模拟和/或数字信号(例如通过霍尔效应传感器)。
  2. 一个处理部分、必须使用具有 ARM/Cortex 内核架构的微控制器。 微控制器还必须配备 CAN 和以太网外设。
  3. 输出部分、必须能够驱动 NE 负载的多达4个继电器。
目前、我们有以下问题:
  1. 为了达到 SIL 3安全等级、我们必须使用具有两个微控制器的冗余架构、还是只使用一个微控制器(前提是其诊断覆盖率大于99%)?
  2. 关于微控制器选择、我们以  RM46 系列为重点。 您能指导如何根据我们的需求选择合适的型号、同时考虑可用性和成本问题吗? 关于其他组件、为了达到 SIL 3、我们是否必须使用  https://www.ti.com/technologies/functional-safety/products.html 网页上列出的组件?   
  3. 在 https://www.ti.com/tool/SAFETI_DIAG_LIB 网页上、我看到有一些可用的材料、例如诊断固件库。 考虑到产品 SW 必须符合 IEC 61508和 IEC 61511的 SIL 3等级、您可以提供什么样的设计支持?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    要达到 SIL 3安全级别,我们必须使用带有两个微控制器的冗余架构,还是只使用一个微控制器(前提是其诊断覆盖率大于99%)?

    单个 Hercules MCU 设计用于支持 IEC61508至 SIL3和 ISO 22201至 SIL 2合规性。  双 Hercules MCU 可支持 IEC 61508 SIL 4和 ISO 22201 SIL 3 (双通道、比较)。

    将主题传送给专家、以回答2个和3个问题。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    toun lee 说:
    关于微控制器选择、我们采用的是  RM46 系列。 您能指导如何根据我们的需求选择合适的型号、同时考虑可用性和成本问题吗? 关于其他组件、为了达到 SIL 3、我们是否必须使用  https://www.ti.com/technologies/functional-safety/products.html 网页上列出的组件?   [/报价]

    RM46系列有7款产品。 它们是:RM46L440、RM44L840、RM46L850、RM46L450、RM46L830、 RM46L430和 RM46L852

    字母"L"之后的第一个数字表示存储器大小:4 (1024KB 闪存、128KB RAM)和8 (1280KB 闪存和192KB RAM)

    第2位表示网络和 USB:3表示网络不可用、其他值表示设备具有以太网模块

    第3位表示 CPU 频率:2 (220MHz)、0 (200MHz)

    所有 RM46L 器件都具有2个直流模块(24通道)、3个 CAN 模块、支持两种封装:144引脚 QFP 和337引脚 BGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    toun lee 说:
    在 https://www.ti.com/tool/SAFETI_DIAG_LIB 网页中、我看到有一些可用的材料、例如诊断固件库。 考虑到产品 SW 必须符合 IEC 61508和 IEC 61511的 SIL 3等级、您可以提供什么样的设计支持?  [/报价]

    TI 提供了以下工具来帮助您开发应用固件并使用 HalCoGen 代码和 SDL API、以符合功能安全标准。

    1. HalCOGen: https://www.ti.com/tool/HALCOGEN

    2. Safeti-HalCoGen-CSP (合规性支持包): https://www.ti.com/tool/SAFETI-HALCOGEN-CSP?keyMatch=CSP

    3. SDL: https://www.ti.com/tool/SAFETI_DIAG_LIB

    4. SDL-CSP: https://www.ti.com/tool/SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP

    5. SafeTI CQIT:安全编译器资质审核套件。  https://www.ti.com/tool/SAFETI_CQKIT