This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:您是否测试了 ESM 相关的功能

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1249938/rm57l843-do-you-have-tested-the-esm-related-functions

器件型号:RM57L843

您好!

您是否测试了与 ESM 相关的函数、如 ESM_Application_Callback/sl_ESM_HIGH_intr_handl/sl_ESM_low_intr_handl/sl_ESM_Init、此类函数是在 esm_application_callback.c/sl_esm.c 中实现的?

如果需要、您为什么不像其他诊断库 API 那样将它们放入附录中的 complance 文件中? 谢谢!

e2e.ti.com/.../4405.RM57Lx_5F00_TestMatrix.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenruming、

    已开始处理您的问题、并将尽快提供更新。

    --

    谢谢。
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jagadish、 这对我们来说是一个紧迫的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、沈明、

    这些功能都是手动审查和测试的。 这些测试需要外部故障注入机制、因此它们不在 CSP 单元测试列表中。