请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM57L843 您好!
用于计算__ delay_cycles ()的"周期"参数的时钟是什么? 1) PLL1 (300MHz)、GCLK (300MHz)、HCLK (150MHz)?
我之所以问这个问题、是因为我已完成的测量与 GCLK 时钟(300MHz)不匹配。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
用于计算__ delay_cycles ()的"周期"参数的时钟是什么? 1) PLL1 (300MHz)、GCLK (300MHz)、HCLK (150MHz)?
我之所以问这个问题、是因为我已完成的测量与 GCLK 时钟(300MHz)不匹配。
此致、
尊敬的 Marchio:
用于计算___delay_cycles ()的"周期"参数的时钟是什么? PLL1 (300MHz)、GCLK (300MHz)、HCLK (150MHz)?[/报价]应为 CPU 时钟(GCLK)。 我从未进行过实际测试、但根据我从旧线程中学到的知识、CPU 时钟应该是 GCLK。
我问这个问题是因为我所做的测量与 GCLK 时钟(300MHz)不匹配。您能否重新验证测量结果?
--
谢谢。此致、
[/quote]
Jagadish。