This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:_delay_cycles ()的周期参数

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1250909/rm57l843-cycles-parameter-of-__delay_cycles

器件型号:RM57L843

您好!  

用于计算__ delay_cycles ()的"周期"参数的时钟是什么? 1) PLL1 (300MHz)、GCLK (300MHz)、HCLK (150MHz)?

我之所以问这个问题、是因为我已完成的测量与 GCLK 时钟(300MHz)不匹配。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marchio:

    用于计算___delay_cycles ()的"周期"参数的时钟是什么? PLL1 (300MHz)、GCLK (300MHz)、HCLK (150MHz)?[/报价]

    应为 CPU 时钟(GCLK)。 我从未进行过实际测试、但根据我从旧线程中学到的知识、CPU 时钟应该是 GCLK。

    我问这个问题是因为我所做的测量与 GCLK 时钟(300MHz)不匹配。

    您能否重新验证测量结果?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 GPIO 进行了多次测量。

    错误可能是因为缓存被禁用、从内部闪存读取数据有一段延迟。 此外、我希望计数的延迟太长、为100ms。

    ´ll 执行更多测试。

    谢谢 Jagadish。