This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:在 Docker 容器中使用 Uniflash 时连接到 XDS110

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1248768/uniflash-connecting-to-xds110-when-uniflash-in-a-docker-container

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: CC1312R7

您好!

我已在 Docker 容器中安装 Uniflash、并将其与连接到 XDS110 (在 LaunchPad cc1312r7上)的目标一起使用。 如果我用`-特权`启动容器,一切都会正常运行。 为了安全起见,我想避免特权,所以我使用`--设备/dev/ttyACM0 --设备/dev/ttyACM1`专门将 XDS110 TTY 添加到容器中。 但是、这样做不起作用、因为我会看到 主机连接错误(-260)。  我还尝试添加/dev/hidraw0.

是否有人在 Docker 中通过 XDS110成功使用 Uniflash 并向我指明方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试在根 UniFlash 位置手动运行 postinstall.sh 脚本?

    谢谢

    小  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、出现了一些问题、因此我在一段时间内无法跟进此问题。 如果可以、我将打开一个新的主题(如果已关闭)。 感谢您到目前为止提供的输入。