This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57L843中的 UART 中断

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1251816/rm57l843-uart-interrupt-in-rm57l843

器件型号:RM57L843

您好、TI 团队、

UART 在接收器侧接收数据时发出。 我希望进入中断状态。 这样做的可能方法是什么。是否有任何分步指南。 请提供一些示例程序。

请支持我。

此致、

A.阿吉特·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith Kumar:

    Unknown 说:
    是否有任何分步指南? 提供一些示例程序。

    该应用没有相应的指南、因此我们只能出于此目的参阅 TRM。

    我创建了一个简单的示例程序、用于在接收字符时生成 UART 中断。 请参阅以下示例:

    e2e.ti.com/.../4428.SCI_5F00_Interrupt_5F00_Test_5F00_LC4357.zip

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。