This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:应用程序问题

Guru**** 2594020 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1251369/mspm0l1306-application-issues

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG、SEGGER

您好!

是否有支持 MSPM0的编程器? MSP-GANG 是否支持 MSPM0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    是的、MSP-GANG 支持 MSP-M0 (请参阅 MSPM0快速参考指南的第2.2.5节)。  

    这是一个 ARM M0+并使用 SWD 接口进行编程、因此还有 许多第三方工具、如 Segger J-Link、支持 MSPM0。

    此致、
    布兰登·费舍尔