主题中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
我们收到了客户关于 PCIe 配置的问题。 您能帮助回答以下问题吗?
访问出站存储器空间时、是否可以任意将地址空间设置为32位或64位?
至于问题的背景、他们尝试对 PCIe 目标板进行读取/写入访问、但即使可以访问配置空间、也无法访问存储器空间。
他们认为、配置空间与内存空间之间的巨大差异在于、在配置空间访问的情况下、标头仅为3DW (仅限地址32位类型)。
他们使用的目标板是旧板。 它最初打算用于传统的 PCI 总线、并且通过桥接器 IC 转换为 PCIe。 当出站存储器空间设置为32位地址时、它们会尝试确认这是否会影响可访问性。 但是、使用 SysConfig 工具配置 PCIe 设置时、没有为存储器空间中的 TLC 选择32位/ 64位地址位的设置项(入站侧有设置)。
由于 SysConfig 中出站设置的目标地址设置分为上部和下部、因此他们认为默认情况下该地址为64位、但您认为呢?
谢谢。此致、
秀明