This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:使用 MSPM0L1105从间隔捕获

Guru**** 2928730 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1251863/mspm0l1105-capturing-from-intervals-with-mspm0l1105

器件型号:MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件:SysConfig
如何实现 MSPM0L1105的代码来捕获输入引脚的上升沿和下降沿之间的间隔? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    您可以使用一个事件和一个计时器捕捉模块来执行该操作。 SDK 中有一个比较器示例(comp_dac_to_timer_event)可供修改、其将由输入事件触发、而不是比较器事件激活计时器捕获。


    此致、
    迭戈·阿巴德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego 
    感谢你的帮助。 
    我在理解捕获模式的操作和设置时遇到了很多困难。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    捕获模式捕获"某些东西"的特定时间间隔。 比较器示例捕获比较器每个输出的周期时间。

    SysConfig 中配置的时间捕获模块应该足以实现这些目的。
    有关更多信息、请参阅 
    MSPM0 L 系列32MHz 微控制器技术参考手册(修订版 C) 第18.2.3节。
    您还可以观看 
    TI 关于计时器的视频系列。

    我还附加了比较器代码的修改版本、以便您将其用作您需要执行的任何操作的参考。

    e2e.ti.com/.../Modified_5F00_comparator_5F00_example.zip

    此致、

    迭戈·阿巴德