This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:初始调试不成功

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1251007/tmds243evm-initial-commissioning-not-successful

器件型号:TMDS243EVM

尊敬的女士们和女士们:

我从经销商处订购了2个 TMDS243EVM、一个电路板似乎有初始启动问题。

我们遵循了 EVM 用户手册中第3.3章的加电/断电程序、遗憾的是、在将 SW1切换到电路板上电后、没有进一步反应(LD6和 LD12按预期亮起、但仅此而已):

经销商让我提出这个请求-如果我们身边还有其他事情可以尝试做、然后再发回评估板? (我们已经测量了开关-这是功能性的)

BTW:第二个电路板按预期工作。

感谢您的支持

此致、

汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    您确定 LD12吗?  它是由 I2C LED 驱动器(U34)驱动的工业以太网 LED 之一。

    如果可能、您能否测量电源路径上的一些电压、从而确定哪些电压符合预期、哪些电压不符合预期?  我怀疑 LM5140有问题(我们以前在此 EVM 上看到过)、但需要确认。

    VMAIN 连接到12V 电源轨、在保险丝和 D3二极管之后、可在 TP81上测量。

    LM5140 PMIC 由 VMAIN 12V 电源轨供电、并生成以下内容:

    • SW1上的 VCC_3V3_SYS、可在 TP44上测量
    • SW2上的 VCC_5V0、可在 TP18上测量、

    您能否测量所有这三个测试点并确认电压电平?

    谢谢。
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的快速回复。

    没错、当电源接通时、LD6和 LD24亮起、这是我的错。

    我测量了两个电压:

    * TP44恒定为0 (与开关 SW1位置无关)

    * TP18相同、常数0

    这是否意味着 LM5140有问题? 我们如何在此处继续-经销商是否能够更改此 IC?

    谢谢、此致、

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    是的、您提供的详细信息与 LM5140存在问题且需要更换的信息是一致的。

    您可以向 Mistral: https://www.mistralsolutions.com/product-engineering-services/rma-form/提交 RMA 请求 、然后将电路板发回给他们、请求他们更换 LM5140。  请注意、Mistral 总部位于印度、因此可能需要考虑国际配送。

    或者、如果您能够自行更换 LM5140器件(这是 QFN 封装)、我们可以向您发送几个 LM5140器件、您可以自行更换该器件、而无需经历完整的 RMA 流程。  如果您想继续这条路线、请告诉我、我将开始这一过程。

    谢谢。
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我向硬件部门核实了-我们尝试用自己来替换它。

    您能将一些部件运送到我们的办公室吗? 此地址位于 myTI 帐户中。 如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我无法完全访问您的 myTI 帐户、无法获取您的地址和其他信息。  我会向您发送一个 E2E 好友请求、以便我们可以启动私人直接消息对话、与您分享配送信息。

    谢谢。
    迈克