This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:N2HET -高端计时器示例程序

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1251791/rm57l843-n2het---high-end-timer-example-program

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好、TI 团队、

我目前正在进行一个计时器 N2HET。我发现在 halcogen 中给出的示例程序不清楚、我不能理解。 请为我提供 N2HET 定时器的示例程序或指导我去哪里学习。如果有的话、请提供一些分步指南。

N2HET 和 RTI 定时器之间的区别是什么。

提前感谢、

此致、

A. Ajith Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith Kumar:

    Unknown 说:
    N2HET 和 RTI 计时器有何区别。

    使用 NHET PWM 是生成事件计时器的一种  方法、但它并不是很难的方法。 这是因为 N2HET 是控制器内部的一个独立内核、 并且它需要单独的 指令才能工作。

     最简单的方法是使用 RTI 比较。 RM57上的 RTI 模块有4个比较函数、因此您可以生成4个间隔计时器。

    因此、我的建议是、如果您的应用需要简单的计时器应用、那么最好使用 RTI;或者如果您的应用需要一些 PWM 生成或事件捕获、那么使用 N2HET 将是理想之选。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    我想学习 N2HET 计时器、请提供一些示例程序。 请支持我。

    提前感谢、

    此致、

    A. Ajith Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith Kumar:

    请参阅以下 N2HET 指南:

    e2e.ti.com/.../HET-IDE-User-guide-spnu483a.pdf

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。