This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:成功刷新固件后、重启后串行端口不会打印

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732, TIDA-020047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1247616/am2732-after-the-firmware-has-been-successfully-flashed-the-serial-port-does-not-print-after-a-reboot

器件型号:AM2732
主题中讨论的其他器件: TIDA-020047

大家好、

已刷写 AM2732电路板固件。 关于固件、 已经尝试了 hello_world_am273x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 的单核固件和多核项目 ipc_notify_echo_am273x-evm_system_freertos_nortos 的多核固件。 固件 分别为 hello_world_am273x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.appimage 和 ipc_notify_echo_system.appimage。 固件已使用 python 脚本成功烧录、但在重新启动后未在串行端口上打印。  

按照 default_sbl_null.cfg 配置进行操作,但仍无法打印:

和以下是 闪存日志和配置文件:

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您是否将引导模式更改为 QSPI 引导模式?

    连接端子、打开相同的引脚并使复位生效。 您将看到这些打印件。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aakash:

    感谢您的支持。

    QSPI 模式对应于001。 现在跳线电容器短接后即可运行、但 仍然没有打印输出。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

     附件是客户的固件、

      您可以帮助在 AM2732EVM 或 TIDA-020047上烧录该固件吗?,确认是否有相同问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../fire.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在  TIDA-020047板上结束时查看此内容、请预计在周末之前收到下一次回复。

    感谢您的耐心和理解。

    此致、

    吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我还有一个问题:

    此定制板是否基于 AM273x (根据 TIDA-020047的设计)?

    和闪存从来没有工作,即应用程序在闪存后没有启动?

    此致、

    吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    这是定制电路板还是 TI 提供的电路板?

    在后一种情况下、客户使用的是 TIDA-020047电路板的哪个版本? E1还是 E2?

    您能否发送 EVM 图片及其 R50和 R49电阻器的放置方式? 您还可以发送 J6和 J9连接器的图片吗?

    此致、

    考希克