This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:无法对 MSP-EXP432E401Y TI 电路板进行编程。

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-EXP432E401Y
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1251560/msp-exp432e401y-unable-to-program-the-msp-exp432e401y-ti-board

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

以下步骤用于在使用 TI 板之前启用 TI 板。

在 cmd 窗口中使用 xdsdfu 命令
1.切换至 DFU 模式
2.程序 firmware_3.0.0.19.bin

发布启动 Uniflash 应用程序
1.检测到设备。
2.选择文件 aevm_1_0_3_5.txt
3.点击加载图像

成功对器件进行编程后、移除 USB 电缆并将其插入 MSP 板的 U7端口、将自动检测到该器件。

注:

1.上述程序用于对其他 TI MSP-EXP432板进行编程-成功完成。

2. 仅使用 xdsdfu 命令和 Uniflash 工具

但是、在上述过程中、4个电路板出现以下问题。  

问题:

在2个 TI MSP 板上、 无法  使用 Uniflash 工具使用闪存 bin "aevm_1_0_3_5.txt"对 MSP-EXP432E401Y 进行编程。

  错误:

 

2. 在另两个 MSP TI432E401Y 板上、 可以  使用 Uniflash 工具使用闪存 bin "aevm_1_0_3_5.txt"对 MSP-EXP432E401Y 进行编程。 对器件进行编程后、移除 USB 电缆并连接到 U7 USB 端口。 设备管理器中未检测到设备[即未检测到 ACCtrl 端口]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下步骤在使用 TI 主板前启用该主板。

    这是 MSP-EXP432E401Y 吗?

    在2个 TI MSP 板上、 无法  使用 Uniflash 工具使用闪存 bin "aevm_1_0_3_5.txt"对 MSP-EXP432E401Y 进行编程。

      错误:

     

    [/报价]

    通常是目标配置错误或硬件故障。 请参阅:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html (部分:"不正确的 SWD 标头")

    由于您可能对所有电路板使用相同的配置、并且只有一些电路板出现故障、因此故障电路板可能存在一些硬件问题。

    2.  在另两个 MSP TI432E401Y 板上、 可以  使用 Uniflash 工具使用闪存 bin "aevm_1_0_3_5.txt"对 MSP-EXP432E401Y 进行编程。 对器件进行编程后、移除 USB 电缆并连接到 U7 USB 端口。 设备管理器中未检测到设备[即未检测到 ACCtrl 端口]

    "aevm_1_0_3_5.txt"是什么格式? 是 TI-TXT 吗?

    如果您运行 xdsdfu、它是否会检测到电路板的调试探针? 您可以使用 CCS 连接到它吗?

    谢谢

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    "如果您运行 xdsdfu、它是否会检测到电路板的调试探针? 您可以使用 CCS 连接到它吗?"

    从 xdsdfu 中、是的、检测到了器件。 并能够加载固件文件。

    CCS -我们没有 CCS 和许可证。

          我们仅使用 Uniflash 工具、xdsdfu 和可扩展 PMIC 编程器。

    此致、

    安 anthesha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我的上一个问题:

    这是 MSP-EXP432E401Y 吗?

    请确认。

    另请注意、CCS 不需要付费许可证。 它可以免费安装。 在调试此类问题时会有所帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已尝试使用 CCS。 下面的错误

    谢谢

    安 anthesha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    类似的错误。 由于该问题仅在某些电路板上发生(而在相同的设置下其他电路板成功发生)、因此它似乎是特定于硬件的问题。  

    如果 JTAG 连接有一些不稳定性、您可以尝试降低 TCLK:

    https://www.youtube.com/watch?v=mKxaztkCsYw

    否则、您需要对发生故障的设备进行硬件故障排除。