This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:Am263x SDK 系统应用 SDK 9.0

Guru**** 2949440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, AM2631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1252317/am2634-q1-am263x-sdk-systems-applications-sdk-9-0

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634、 AM2631

大家好!  

我有一个 AM263x CC。 我想开始使用系统项目、使用 SDK 中提供的空项目。

问题看起来好像是这个问题 (1) AM2634-Q1:SDK8.05多核项目 SYSCFG 问题-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

尚未解决、即使在版本9.0中也是如此。 项目仍然基于 AM2631而不是 AM2634。

我的问题是、如何将 器件更改为 AM2634、以便在所有4个内核上运行应用?

或者我需要创建完全新的工程吗? 如果是、要获得与 SDK 工程相同的设置、我需要注意什么?

提前感谢、

此致

TIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、此支持是针对 SDK 9.0 (8月中旬)提供的。

    谢谢。

    马德哈瓦