This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:请分享关于从 Hercules TCAN4550 SPI 到 CANFD 软件示例的信息

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1252544/rm46l852-please-share-about-hercules-tcan4550-spi-to-canfd-sw-example

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

团队成员

我想使用 TCAN4550 SPI 到 CANFD 进行 CANFD 通信。
我正在使用 Hercules MCU、如果您有任何示例代码、请与我分享。
我使用的是 RM46L852、但 Hercules 具有代码兼容性、因此如果您能够共享代码、我将对其进行修改并使用。

提前感谢。