This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:U7 IC 烧写

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1248781/tmdsemu200-u-burning-of-u7-ic

器件型号:TMDSEMU200-U
主题中讨论的其他器件:TMS320F2812

你(们)好。 专家、

最近我 购买了 XDS200 USB 仿真器( INV 5930563619 DT - 2023年5月27日 ) 

我通过 DHL 快递公司在2023年16月06日 上收到材料。 序列号 产品编号为 TC57500 。  

我从第二天开始使用它。 我们有用于 CNC 控制器的定制 CPU 板、基于 TMS320F2812 进行通信。

从2015年开始、我们将 Spectrum Digital JTAG 用于定制电路板。

在2023年26月6日 之前、我们一直将其用于调试和编程。

在中间,有时我有 错误1156低功耗模式,但上电后重置板和 JTAG ,它工作正常.

在2023年27月06日 晨间显示"Error 183 - cable break error (错误183 -电缆断裂错误)"、它停止工作。

我联系了 TI 客户支持、因为它在保修期内、以便了解问题和解决方案。

TI 客户支持通过说明和可能的检查点确认是电缆断裂问题。

由于电缆断裂问题、当我看到 PCB 元件 U7烧毁时、我打开了 JTAG 复选框以检查 FRC 电缆的导通性。   

我附上了 PCB 图片。  

我不知道为什么 U7燃烧这一特定的 CPU 板设计 自2006年以来就经过了正确的测试和工作、并且在过去15年中、我们一直在使用 Spectrum Digital、Blackhawk JTAG 及这一特定设计、并且特定的 JTAG 也在6月16日至26日期间正常工作。  

TI 客户服务之前确认这是保修问题、并建议我在 TIE2E 平台上发布查询以了解可能的原因。  

在这一过程耗费时间的中间、我从 Mouser electronics 购买了同一个 Blackhawk JTAG (XDS200 USB Emulator)、因为它在 TI 网站上已缺货并已开始使用。 工作正常。  

 TI E2E 论坛的专家能否 告诉我们可能的原因? 要么是制造问题。   

谢谢、此致

Abhijit Kelkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何确定 U7是否被烧毁?  

    这些板由 Blackhawk 设计和制造、因此我不确定这是如何发生的、甚至不知道 U7器件是什么。 我想您必须向他们说明这一点。  

    您是否曾经仅将 XDS200连接至您的 PC 和现在能够正常运行的同一目标板?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、由于产品从 TI store 购买、因此保修索赔需要通过 TI 提出。

    Abhijit,

    在类似情况下、我们通常会尝试确定器件是否有缺陷或器件是否在使用过程中被损坏。 您能否在电路板上发布 XDS200连接到的 JTAG 连接器的快照? 只是想查看是否存在可能导致损坏其他调试探针的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 Ben,

    我想您没有在我的帖子中看到所附的 JTAG PCB 照片。 我再次挂着它。 部件 U7标有红色圆圈、方便您查找。 它明显被烧毁。 我知道这些电路板由 Blackhawk 设计和制造、但我已经从 TI 网上商店购买了它。 很自然、我会和 TI 一起申请保修。

    要回答第二部分的问题、是的、我将 XDS 200连接到了我的笔记本电脑、并且连接到了我新从 Mouser Electronics 购买的 XDS200、现在能够正常工作的同一目标板。 之前我使用的是同一个板、因为它是我们公司机器的一部分、我们定期在该机器上进行开发。

    为了进一步说明、我们没有。 即用型电路板、与我们作为这些电路板的制造商一样、在16/23-26/23期间、 为了编程目的、我将特别烧坏的 JTAG 连接到了不同的电路板。 在第24至26日,我只使用这个 JTAG 在同一台开发机器上工作。 27日之后、我已经停止工作、因为 JTAG 停止工作。

    希望它能解答您的疑问。  

    阿比吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 GUS:

    感谢您的回复。

    正如我在之前的文章中提到的,我们的 CNC 控制器的定制设计 CPU 卡不是一个新的设计。 从2006年起,我们在数控机床中使用这种特殊板材,市场上有1500多台这样的机床。  

    我们是数控雕刻机的制造商,继续在 我们的 数控控制器 的研发,我们的公司有一台这样的机器,我工作的地方。 特别是研发机也不是新的、它与我们 从2016年开始使用的早期 Spectrum Digital XDS2000系列 JTAG 协同工作。 在2016年之前,我们 为这些板使用了 Blackhawk JTAG。   

    因此我认为设计没有问题。 我还检查了特定研发机 PCB 的 JTAG 连接器上焊接组件的正确性、并且没关系。 当我跟踪 JTAG 电路板上烧毁元件 U7的连接时、我没有看到任何电源相关引脚连接到特定 U7元件。 我附上了跟踪连接图、作为您的就绪参考。

    我 可以在周一周末发送 JTAG 连接器的快照。 我还更担心原因、因为 JTAG 是成本高昂的器件、如果没有 JTAG、一切都会停止。   

    阿比吉特

    e2e.ti.com/.../U7_5F00_Pinconnections_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我 可以在周一因周末发送 JTAG 连接器的快照。

    简而言之、我正在寻找您电路板上的 JTAG 连接器的原理图。

    我更担心原因,因为 JTAG 成本高昂,没有 JTAG,一切都会停止。   [/报价]

    这就是我想弄清楚的东西。 Blackhawk XDS2000显然与 Spectrum Digital XDS200不同制造商。 两款产品之间会有一些差异。 我要确保您将来不会继续面临这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    你(们)好。 附加了 JTAG 原理图。 我不知道该怎么说。"

    谢谢

    阿比吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit,

    图像没有清晰地呈现出来。 您能重新发布吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    古斯

    很抱歉我漏掉了您的回复。

    我再次以各种方式附上了原理图。 只是为了澄清、在网络文件中、引脚4、8、10、12连接到 GND。  

    阿比吉特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到的唯一潜在问题是引脚5 (VTref)连接到5V、而这通常通过100 Ω 电阻器连接到 MCU 的3.3 I/O 电源以限制电流。 请参阅下一页中的"VTRF 注意事项"。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AOi9Jj0vmBMJ0KQKaKITgg__xdsdebugprobes__FUz-xrs__LATEST

    此外、请参阅有关 Vtref 的注释:"应与目标器件的 I/O 电压相关联。 用于检测电源是否处于活动状态 要设置 JTAG 信号电压电平转换器、 如果 XDS (1)支持。" 您可以将5V 的电压驱动回 MCU I/O。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 GUS:  

    感谢您的答复。

    关于 PIN 5,

    1、正如我在上一篇文章中所提到的那样,具体的 PCB 是在2003-2004年设计的。 在2002年至2003年之后、我们使用 Spectrum Digital eZdsp 套件进行了初始实验、在设计此 PCB 时、我们很自然地遵循了 eZdsp 原理图。 此设计的引脚5连接到+5V 电源、我们在设计中复制了同一个系统。 我随附 eZdsp 原理图和技术文档供您参考。  

    2.我们已通过此设计使用了各种适用于 F2812的 Spectrum Digital Blackhawk JTAG 模型,我们没有任何问题。 我们的上一个 JTAG 是 Spectrum C2000系列 JTAG、我们已经使用了4-5年。 在大约15天内、烧毁的 JTAG 也在使用相同的板。 如果是电源问题、则没有一个3.3V 系统能够长时间承受+5V 电压。

    3.烧毁的特定组件 U7与 JTAG 连接器的引脚5没有连接。 相邻元件 U6确实连接到引脚5、但它完好无损。   

    考虑以上第2点和第3点、我认为不是+5V 问题。 它 也可能是典型的组件故障。

    阿比吉特


    e2e.ti.com/.../2812_5F00_ezdsp_5F00_Schem_5F00_C.pdfe2e.ti.com/.../2812_5F00_ezdsp_5F00_TechRef_5F00_D.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijit

    我收到了 Blackhawk 提供有关这些组件的信息。  U7、U8、U6是 TI 的 TPD4E002DRLR ESD 保护器件。

    这些器件可以承受相当大的 ESD、因此为什么 U7会损坏有点令人费解。 设备是否通过正确接地来处理、以防止/最大程度地减少 ESD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 GUS:

    噢... 是的, 这是 非常 令人惊讶和困惑。

    我们的机器面板具有正确的接地母线连接和接线。 我们使用 SOP 将 我们的 CNC 机器连接 到主电源。 在 SOP 中、接地是非常关键的点、我们始终将机器单独接地。 CNC 控制器需要与 Sevo Drives & Spindle (逆变器) Drive 通信。 伺服驱动器和轴驱动器会产生大量噪音、我们需要保持工具路径数据的数据完整性。 刀具路径数据 完整性的小问题 可能会导致事故。

    自然地,我们需要非常小心地进行接地和电源噪声抑制,例如使用屏蔽电缆和铁氧体芯,在低侧和高压侧接地中进行电隔离等。 我们在设计小组时考虑到了所有这些问题。  

    在这种情况下、整个面板也已正确接地、即使在今天、机器也以相同的方式工作。  因此、实际上我也没有看到任何 ESD 相关的问题。

    我想告诉您另一个观察。  

    事件之后、当我检查所有可能的条件时、我还注意到 JTAG 连接器的"5V 连接到引脚5"这一点、因此通过对 PCB 进行轻微修改、我开始使用新的 JTAG、通过100 Ω 电阻器将3.3V 连接到引脚5。 我对所有可用的 PCB 进行了更改。 但很多时候、我会收到以下错误。

    [错误] C28xx:故障读取寄存器 PC:(错误-1156 @ 0xA)器件可能在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择"是"以强制唤醒器件、然后重试操作。 选择"否"可在不唤醒器件的情况下重试操作。

    此错误 主要在调试模式下发生。 在调试时、如果我对程序做一些小改动并重新编程更改、则 在复位后会发生此错误。 然后、我必须关闭 CCS、关闭系统电源、拔下 JTAG 的 USB 连接器、将其重新连接到笔记本电脑并开始新的调试会话。  

    在 F5/F6模式下调试程序时发生同样的错误。

    我也不清楚为什么会这样。 这是过去15年中我第一次观察到这个错误、而且我再次看到这个错误是通过多个修改的电路板而不是针对特定的电路板。

    此致

    阿比吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit,

    在这种情况下,总面板也正确接地,即使在今天,机器也以同样的方式工作。  所以,我真的看不到任何 ESD 相关的问题。

    好的、我想可以清楚的是、调试探针有缺陷、并且在使用过程中没有损坏。 您可以继续申请 RMA、如果需要、使用此论坛主题作为已调试的问题证明。

    我也不清楚这是什么原因。 这是过去15年中我第一次看到这个错误,我再次得到这个错误与多个修改板,而不是特定的板。

    这确实很奇怪。 我不知道发生了什么。 请保留您的原始设计、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。