主题中讨论的其他器件: SysConfig
您好!
我们购买了 MSP-EXP432E401Y 来评估该系列。 我曾尝试在非 RTOS 示例中遵循 SimpleLink MSP432E4 SDK 的快速入门指南、因为无法下载用于 MacOS 的 FreeRTOS 版本。 但是、我甚至无法构建示例、并且出现了这些错误。 您是否了解这些示例的含义、或者我应该怎么做来测试这些示例?

谢谢、此致、
戴安娜
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们购买了 MSP-EXP432E401Y 来评估该系列。 我曾尝试在非 RTOS 示例中遵循 SimpleLink MSP432E4 SDK 的快速入门指南、因为无法下载用于 MacOS 的 FreeRTOS 版本。 但是、我甚至无法构建示例、并且出现了这些错误。 您是否了解这些示例的含义、或者我应该怎么做来测试这些示例?

谢谢、此致、
戴安娜
尊敬的 Diana:
您是否从 CCS 内使用 Resource Explorer 导入该示例? 请见下方。 在右上角的第二个屏幕截图中、单击 Import 按钮。


导入该示例的另一种方法如下:
1.在 CCS 中、选择"File"->"Import"

2.选择"CCS Projects",然后点击"Next"

3.在 Select search-directory 中提供示例所在的路径。 可以导航到 C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\examples\nortos\msp_EXP432E401Y\drivers。 所有非 RTOS 驱动程序示例都位于此处。 它应该会发现许多项目。 您可以选择全部或者仅选择要导入的示例。 在本例中、只需点击 gpiointerrupt_MSP_EXP432E401Y_notros_ccs。

5.导入项目后、您应该会在 CCS Project Explorer 中看到该项目。 请参见下方的。 只需单击顶部的"bug"按钮、它将构建项目、调试器将连接到目标并将示例程序下载到 MCU、所有这些操作都将在一个步骤中完成。

尊敬的 Charles:
感谢您的答复。
正如快速入门指南中建议的那样、我以前严格遵循了这些步骤。 但为了进行仔细检查、我从项目浏览器中删除了该工程、然后根据您的指示进行了重新尝试、CCS 不再允许我导入 gpiointerrupt_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs 示例、这就是我感兴趣的运行的工程。 但是、我导入了 nvsinternal_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs 示例并尝试生成该示例 、但我一直得到相同的错误。 您是否知道这可能是我如何安装 IDE 还是 操作系统的问题?




非常感谢、
戴安娜
但是为了再次检查,我从项目资源管理器中删除了该项目,然后根据您的指示重新尝试,CCS 不允许我导入 gpiointerrupt_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs 示例,这正是我感兴趣的项目。
您如何删除该项目? 您是否在 Project Explorer 中右键点击该项目并选择如下所示的"删除"? 这种方法将完全删除工程、包括工程在工作区元文件中的关联。 如果通过其他方式删除该工程(例如在文件系统中删除)、则元文件可能仍然认为该工程仍然存在。 如果是这样、我将建议你创建一个新的 CCS 工作空间并重新导入项目。

但是、我导入了 nvsinternal_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs 示例并尝试生成该示例、 但我一直收到相同的错误。 您是否知道这可能是我如何安装 IDE 还是 操作系统的问题? [/报价]操作系统可能出现问题? 您可以在 Windows 计算机上尝试相同操作吗? 我只是想知道它是否与 MacOS 有关。
您下载了哪个版本的 SDK? 是 simplelink_msp432e4_SDK_4_20_00_12吗?
[/quote]
非常感谢、
戴安娜
[/报价]在此屏幕截图中、似乎未安装 SysConfig。 您可以从 https://www.ti.com/tool/download/SYSCONFIG 下载吗?我不确定这是不是导致问题无法构建项目的原因。
如何删除项目? 您是否在 Project Explorer 中右键点击该项目并选择如下所示的"删除"? 这种方法将完全删除工程、包括工程在工作区元文件中的关联。 如果通过其他方式删除该工程(例如在文件系统中删除)、则元文件可能仍然认为该工程仍然存在。 如果是这样、我将建议你创建一个新的 CCS 工作空间并重新导入项目。 [/报价]我确实是这样删除它的。 但是我认为这个元文件认为这个项目仍然存在。 我最终卸载并重新安装了所有内容。
操作系统可能存在问题吗? 您可以在 Windows 计算机上尝试相同操作吗? 我只是想知道它是否与 MacOS 有关。 [/报价]我认为这完全可能是操作系统的问题。 我明天将在 Win VM 上安装它,并告知您
[/quote]您下载了哪个版本的 SDK? 它是 simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12吗?是、SDK 为 simplelink_msp432e4_sdk_20_00_12
[/quote][/quote]在此屏幕截图中,似乎没有安装 SysConfig。 您可以从 https://www.ti.com/tool/download/SYSCONFIG 下载吗?我不确定这是不是导致问题无法构建项目的原因。 [/报价]我有一个之前版本的 SysConfig (1.15)、我还是安装了1.17、实际上这让我觉得问题可能是由于操作系统、因为它作为自己的应用程序打开、与 CCS 没有集成。 我不知道这是不是它应该怎么工作,但我发现它有点奇怪。 我曾尝试用它打开示例 SDK 工程、但未能做到。
感谢您的支持。
此致、
戴安娜
您好!
请参阅有关受支持操作系统的 CCS12发行说明。 如果您的操作系统不是其中之一、则不支持该操作系统。 CCS12不支持32位 Windows 操作系统。 请参见下方的。

对于 MSP432E SDK、您可在以下链接中找到完整的版本说明。 请参阅支持的操作系统版本。

您是否有 Windows 计算机? 您可以尝试使用 Windows 计算机吗?
您认为除了更换 我正在使用的 PC 之外还有其他解决方案吗?
尊敬的 Diana:
我认为最好是你使用 Windows 机器如果可能,因为 SDK 只针对高达 MacOS Sierra 的版本进行了验证。 恐怕您将来可能会遇到与操作系统相关的其他问题。